This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:需要 TPS2116DRLR 设计审查

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224202/tps2116-tps2116drlr-design-review-needed

器件型号:TPS2116

您好!

需要对以下设计进行设计审查:

VIN1和 VIN2均为5V。 电压为5V 时、输出负载电流为2A。 VIN1应始终具有优先级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    原理图看起来很好。 我附上了一个 Excel、里面填写了您的原理图详细信息。  

    需要考虑的一点是、正如您的原理图所示、当 IN1降至~4.38V 典型值时、器件将切换到 IN2。 但是、由于 PR1比较器上的变化、该切换可能最早在4.73V 时发生。  

    如果可以接受、我认为您的原理图没有问题。  

    此致、  

    伊丽莎白

     e2e.ti.com/.../TPS2116-Calc-E2E-w-PU-integrated.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 我认为4.73V 的切换电压是可以接受的。 一切都很好。 非常感谢快速周转。