Other Parts Discussed in Thread: LM61460, LMS3655, UCC28781
这是输入电压22-32V 和输出电压20V 100mA。
目前、我们在 Flybuck 模式中使用 LMS3655。
我不明白为什么 LM61460是一项建议、当数据表显示 LMS 具有更好的 EMI 时会被描述为"更低 EMI"。 您能解释一下吗?
我们几乎没有通过汽车客户进行大量工作和滤波组件的传导发射测试、但遗憾的是没有找到一些可调频率控制器、例如 ZVS ucc28781、它根据电感选择频率、而电感本来可以很大。 它可以在低负载时以可闻频率运行、而100mA 仍为低负载。 只有第十个左右谐波将从150kHz 开始、这时开始测量传导 EMI。 轻松通过。 你同意吗?