This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可实现超低传导 EMI 的出色隔离拓扑

Guru**** 2519390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460, LMS3655, UCC28781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223647/best-isolated-topology-for-lowest-conducted-emi

主题中讨论的其他器件:LMS3655、LM61460、 UCC28781

这是输入电压22-32V 和输出电压20V 100mA。

目前、我们在 Flybuck 模式中使用 LMS3655。

我不明白为什么 LM61460是一项建议、当数据表显示 LMS 具有更好的 EMI 时会被描述为"更低 EMI"。 您能解释一下吗?

我们几乎没有通过汽车客户进行大量工作和滤波组件的传导发射测试、但遗憾的是没有找到一些可调频率控制器、例如 ZVS ucc28781、它根据电感选择频率、而电感本来可以很大。 它可以在低负载时以可闻频率运行、而100mA 仍为低负载。 只有第十个左右谐波将从150kHz 开始、这时开始测量传导 EMI。 轻松通过。 你同意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具有展频和可调节 SW 节点上升时间功能、因此可以降低 EMI。 然而、 这个芯片适合于高电流场合(6A)。  如果输出电流为100mA、则不适合选择此芯片。  此外、我想问的是、您所需输入电压的耐受电压是多少?  36V 是否正常 或仍然需要更大的电压? 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    通过可调的 SW 节点上升时间、您是指 Rboot 吗? 数据表仅建议最大10R、因此不会有太多干扰。

    我在一个新项目中使用 UCC28781、它比 LMS 好得多。 即使使用35uH 变压器、其30mA 负载下的 Fsw 也是70kHz。 我没有看到低频传导发射、只有 HF。

    可以处理32V 的最大输入。  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用 Rboot 引脚调节 SW 节点上升时间。 LM61460适用于高电流场合(6A)。

    如果 UCC28781能够满足您的要求、您可以使用。 如果您对 UCC28781有其他疑问、可提交新的 E2E 问题以联系另一个产品线。 希望这可以帮助您。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评分

    如果 Rboot 过高、会出现什么情况? 它会开始吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随着 RBOOT 电阻升高、存储电荷产生的噪声显著降低。 使用较低压摆率进行开关也会降低效率。 希望这可以帮助您。 谢谢。

    奥罗拉