大家好、
我的客户正在研究我们的 BQ2980、但我们发现尺寸看起来不匹配、如下图所示。
您能否检查 Y 轴的长度是1.85mm 还是1.86mm (0.58 x 2 + 0.7)?
此致、
哈迪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hardy、
这对我来说似乎是准确的、它可能已经进行了汇总。 这些也不是封装尺寸、这是可以焊接器件的电路板布局焊盘示例。
例如、要在左侧突出显示这些标记:(1.85 - 0.7)/2 = 0.575mm。 如果我们进行四舍五入、则得到右侧的0.58mm。 这也可能是测量存在差异的原因。
我相信1.85mm 比1.86mm 更加准确。 所以他们可以使用它。 这是一个示例、我认为无论使用哪一个都不会有太大的区别。
他们还可以从产品页面下载我们器件的符号、并评估其在电路板上的外观:
https://www.ti.com/product/BQ2980#cad-cae-symbols
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙