This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:封装尺寸

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222326/bq2980-package-dimension

器件型号:BQ2980

大家好、

我的客户正在研究我们的 BQ2980、但我们发现尺寸看起来不匹配、如下图所示。

您能否检查 Y 轴的长度是1.85mm 还是1.86mm (0.58 x 2 + 0.7)?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    这对我来说似乎是准确的、它可能已经进行了汇总。 这些也不是封装尺寸、这是可以焊接器件的电路板布局焊盘示例。

    例如、要在左侧突出显示这些标记:(1.85 - 0.7)/2 = 0.575mm。 如果我们进行四舍五入、则得到右侧的0.58mm。 这也可能是测量存在差异的原因。

    我相信1.85mm 比1.86mm 更加准确。 所以他们可以使用它。 这是一个示例、我认为无论使用哪一个都不会有太大的区别。  

    他们还可以从产品页面下载我们器件的符号、并评估其在电路板上的外观:

    https://www.ti.com/product/BQ2980#cad-cae-symbols

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的答复。

    客户希望使用我们的 BQ2980、但我们在数据表的这个维度上尚待确认。 这会导致客户无法应用其 PN 来使用。 您能否更新数据表以获得正确的数字? 或者、我们无法在此项目中进行设计。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    本视频将讨论离线问题。

    闭合螺纹。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙