This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:连接时芯片爆炸

Guru**** 2521920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220933/lmr51430-chip-explodes-upon-connection

器件型号:LMR51430

您好!

我正在开发一个新电路、该电路将使用 由8节串联锂离子电池供电的 LMR51430XDDCR。 因此、最大输入电压约为33.6V、而最小输入电压应不小于20V。

预期输出电压应为5V、预期输出电流不超过1A。 该设计基于 Webench 生成的代码。

我已经在外部 PSU 上试用过这款电路-它在19V 和33V 电压下运行完美

然而、当我连接各电芯(各电芯的电压约为25V)时、稳压器会爆炸。

通过100欧姆电阻器为其供电有所帮助-但电阻器上的功率下降在一天结束时浪费了能量、因此我想避免这种情况。

我的怀疑是、由于某种原因、输入电压快速变化(以及连接电芯时可能发生的任何抖动)会导致 PSU 不稳定。

为了解决此问题、我还应该做些什么?

谢谢。此致、

A·西利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre:

    如果您可以在故障发生时捕获波形、那将很好。

    VIN、Vsw、Vout。

    此外、您是否发现 Vin 与 SW 之间发生短路、还是 SW 与地之间发生短路? 如果是、这是电气过载的信号。

    最后、您能否提供原理图和布局以供查看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    不幸的是,我没有任何 IC 的剩余,我可以继续破坏性的实验,直到我收到更多下星期。

    但是、在这一事实之后、我确实发现输出对地短路(实际上是 SW、但通过电感器)。

    VIN 到 SW 为开路、因为从电路板上移除 IC 后负载仍然可以工作。 如果 Vin 和 SW 短接在一起、负载也会烧坏。

    附件为原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre、

    原理图看起来很好。  

    当您能够获得这些波形时、将会很有趣。

    如果您了解了执行该实验时所使用的测试设置、也很值得查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尽快提供它们。

    但与此同时、我还可以研究其他什么内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是我能想到的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请根据请求查看随附的图表。 但请注意、所有这些图均是通过 PSU 供电的电路的波形图、从不热插拔。 预期工作电压范围为20V 至33.6V。

    蓝色表示 Vsw、绿色表示 Vout。

    当电路热插拔时、我无法获得波形图。

    我怀疑这个问题与输入电压的变化率有关(PSU 开机时慢、热插拔时快)。 dvin/dt 值是否存在可能导致 IC 以这种方式爆炸的限制?

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andre。 这个设计看起来非常稳定。

    Vin 上的压摆不受限制、但设计需要确保器件不会出现电气过载。

    通常、需要处理热插拔事件的客户需要提供保护电路或热插拔控制器、以减少高 di/dt 事件带来的影响、该事件可能会在 Vin 引脚上导致大电压摆幅。

    如果能够通过热插拔事件重现故障、我会怀疑热插拔事件会导致器件出现电气过载。