This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3897:最小&迟滞最大值

Guru**** 1184710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3897
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220984/tps3897-min-max-value-for-hysteresis

器件型号:TPS3897

在数据表(2015年4月)的第7.5节"电气特性"中、它提供了5mV 的典型迟滞电压、但没有最小值或最大值。  

  • 我至少需要了解最大迟滞电压(在工作温度范围内)?
  • 了解最小迟滞电压(在工作温度范围内)也很有帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    该器件的迟滞在内部进行调节、任何偏差都会计入器件的总体精度。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jesse、我们很想了解 TI 是否可以提供最小最大 Vhys 值。

    该数据表提供了正向阈值(VIT +)的整体精度、但不提供负向阈值的整体精度。

    相反、它针对典型值为 Vhys = 5mV 的下降边沿提供一个典型滞后电压。 下降沿电压的计算公式为:VIT = VIT +- Vhys

    由于仅提供典型的 Vhys 值、因此我们无法绑定下降沿阈值电压(VIT)。

    请提供 Vhys 在器件工作范围内的最小值和最大值、还是在器件工作范围内的 VIT 范围(最小值和最大值)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、  

    对于我们的欠压检测器件、迟滞仅在 Vit+中影响到 Vit-。

    作为参考、Vit-(max)= Vit *(1 -(器件精度%)/100)、而 Vit+(max)= Vit * (1 +(器件精度%)/100)+迟滞。  

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jesse。  

    对于我们来说、要使用 我们需要知道的

    从硬件团队那里

    还有其他 TI 器件的工作方式与您描述在何处为 VIT 提供容差、而 VIT 值用于计算 HYS+。

    然而、根据 TPS389数据表、TPS389提供了一个 VIT +和 HYS 值的容差、以计算 VIT。

    VIT +由容差(0.495V 至0.505V)和 Vhys (5mV 典型值)定义、 确定 VIT。

     

    数据表仅提供了 Vhys 的典型值。 我们需要知道的是 Vhys 的范围(例如、最小值和最大值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    您是否有机会查看 最新问题?

     

    我们需要知道最坏情况的 Vmin、这只能通过知道最大迟滞来确定。 TI 能否提供最坏情况下的 V (SENSE)下降或最坏情况下的迟滞(最大迟滞)?

    谢谢

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    由于 TPS3897 DS 为欠压检测器件提供了 Vit+、

    突出显示的值为使复位无效的 Vit+的最小值、典型值和最大值。

    对于 Vit-、Vsense、可将复位置为有效、Vit-= Vit+- Vhyst。

    Vit-(min)= 0.49V Vit-(typ)= 0.495且 Vit-(max)= 0.5V

    这些值是在整个温度范围内进行测试的。

    杰西