在数据表(2015年4月)的第7.5节"电气特性"中、它提供了5mV 的典型迟滞电压、但没有最小值或最大值。
- 我至少需要了解最大迟滞电压(在工作温度范围内)?
- 了解最小迟滞电压(在工作温度范围内)也很有帮助?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢 Jesse、我们很想了解 TI 是否可以提供最小最大 Vhys 值。
该数据表提供了正向阈值(VIT +)的整体精度、但不提供负向阈值的整体精度。
相反、它针对典型值为 Vhys = 5mV 的下降边沿提供一个典型滞后电压。 下降沿电压的计算公式为:VIT = VIT +- Vhys
由于仅提供典型的 Vhys 值、因此我们无法绑定下降沿阈值电压(VIT)。
请提供 Vhys 在器件工作范围内的最小值和最大值、还是在器件工作范围内的 VIT 范围(最小值和最大值)?
感谢 Jesse。
对于我们来说、要使用 我们需要知道的
从硬件团队那里
还有其他 TI 器件的工作方式与您描述在何处为 VIT 提供容差、而 VIT 值用于计算 HYS+。
然而、根据 TPS389数据表、TPS389提供了一个 VIT +和 HYS 值的容差、以计算 VIT。
VIT +由容差(0.495V 至0.505V)和 Vhys (5mV 典型值)定义、 确定 VIT。
数据表仅提供了 Vhys 的典型值。 我们需要知道的是 Vhys 的范围(例如、最小值和最大值)。
您好、Paul、
由于 TPS3897 DS 为欠压检测器件提供了 Vit+、

突出显示的值为使复位无效的 Vit+的最小值、典型值和最大值。
对于 Vit-、Vsense、可将复位置为有效、Vit-= Vit+- Vhyst。

Vit-(min)= 0.49V Vit-(typ)= 0.495且 Vit-(max)= 0.5V
这些值是在整个温度范围内进行测试的。
杰西