Other Parts Discussed in Thread: GPCRB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561-R1 主题中讨论的其他器件:GPCRB
您好
我有疑问需要您的帮助。
什么因素将触发复位,?和 resett?的效果是什么
日志显示所描述的错误。 当温度低于15摄氏度时、以大约1A 的电流放电、解锁电表、点击重置命令、SOC 将报告100%。 在-20度测试期间关闭机器后、重新启动时还出现100%蓄电池警报问题。 请帮助确认 RESET 命令触发的逻辑。 主机检查未主动发送复位命令
e2e.ti.com/.../92_2500_dig_2D00_0504_2D00_1.log
正在等待您的帮助。
谢谢
星形