This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:BQ27Z561-R1:在-20度测试期间关闭整个机器后、机器重新启动时出现100%蓄电池警报问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223284/bq27z561-r1-bq27z561-r1-after-shutting-down-the-entire-machine-during-the--20-degree-test-there-was-a-100-battery-alarm-issue-when-the-machine-was-restarted

器件型号:BQ27Z561-R1
主题中讨论的其他器件:GPCRB

您好

我有疑问需要您的帮助。

什么因素将触发复位,?和 resett?的效果是什么

日志显示所描述的错误。 当温度低于15摄氏度时、以大约1A 的电流放电、解锁电表、点击重置命令、SOC 将报告100%。 在-20度测试期间关闭机器后、重新启动时还出现100%蓄电池警报问题。 请帮助确认 RESET 命令触发的逻辑。 主机检查未主动发送复位命令

e2e.ti.com/.../92_2500_dig_2D00_0504_2D00_1.log

正在等待您的帮助。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Star。

    如焊点不良等电源中断可能会导致复位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shirish

    感谢您的答复。

    电池焊接良好。 未重新通电。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    @线路55电压下降至0、电芯电压下降至如此之低、以至于出现了欠压情况。 这可能解释了为什么在这之后所有值都会混乱。 为什么电池电压降至0?

    此外、是否完成了 GPCRB 测试并将其应用于此测量仪表?