This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:将 SR MOS 更改为二极管后的 VDD 压降

Guru**** 2384410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216579/ucc2897a-vdd-drop-after-changing-sr-mos-into-diode

器件型号:UCC2897A

您好!

       我按照 SLUR664的原理图实现电路、此电路运行良好。 根据应用的不同、我已将 SR MOS 和相对电路更改为二极管(HTS10U60)。

       我发现输出在无负载的情况下保持开启和关闭。 我已检查过 Vdd、并发现在休眠200毫秒左右后、它将下降到8V 或更低。 我试图增加一些负载、但没有得到更好的效果。 我想知道 Vdd 会有多大的下降。 非常感谢。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    您能否标记每个波形?

    此外、请使用 IC OUT 引脚波形测量 FB 波形和辅助绕组电压波形。

    谢谢。
    Mujtaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mujtaba

           原理图中显示了图 I 发布的 CH1、3、4。 CH1是光耦合器的反馈信号。 CH3是变压器的偏置匝数(引脚1)。 Ch4是连接到 VDD 的 BIAS 信号。

     

           这是您提到的波形。 我添加 CH2作为 IC 输出引脚(DRV 信号)

    CH1:FB

    通道2:IC 输出(DRV)

    CH3:辅助绕组电压

    通道4:VDD (BIAS)

     

     

        数字显示了相应的测量 位置。

     

           以下波形处于不同的时间刻度或时间周期下。

    1.

     

    2.

    3.

    4.

    5.

    6.

    7.

    8.

     

           感谢您的答复。 如果需要更多的波形、请告诉我。

    谢谢。

    莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    与第2位相同的时间部分。 电压公式、您可以探测转换器输出电压(Vout)吗? 请保持 FB、DRV 和 VDD 不变、但将 CH3更改为 Vout。

    此外、请提供另一张包含 FB、DRV、VREF 和 SS 波形的图像、也与您在上面提供的2号波形处于同一时间部分。

    此外、转换器输入端的 Vin 是多少?

    谢谢。

    Mujtaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mujtaba:

              抱歉、我们没有差分探头。 我无法在同一图中显示初级和次级。 我将分别进行展示。 我们来看一下次级变压器的波形、希望波形能够显示初级侧对应的相对计时周期信息。  

              我发现我之前将 C23设置为0.22uF (这意味着我之前发布的是在 C23=0.22uF 条件下)、然后我将其改回0.033uF。 VDD 的平滑部分似乎消失了、而 VDD 保持充电和放电。 这里是波形。 CH1是输出(5V)、CH3是变压器(次级)的引脚11。

     

     

     

           感谢您的答复。 如果需要更多的波形、请告诉我。

    谢谢。

    莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    很抱歉耽误你的时间。

    出于调试目的、初级和次级接地可短接在一起以捕获两侧的波形。 您可以通过在 C29上提供短接来实现此目的。

    这可以完成、以便您捕获 Vout (辅助)和 VDD (主)、这是 确认问题原因所必需的。

    谢谢。

    Mujtaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mujtaba:

    很抱歉迟到了回复。 许多部件 在实验中进行了更换、其中一些部件因事故被损坏。 使我的电路与原始电路不同。 因此我无法获得与之前类似的波形。  

    但是、我发现了导致 Vdd 下降的问题。 随着输入电压升高、 变压器的辅助匝数将产生较低的电压。 这似乎会导致 VDD 低于8.5V。 一旦输入电压降低或输出电压略有增加、Vdd 将更稳定。

    您可以关闭该主题、感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    感谢您的确认。 如果有任何其他问题、请随时提出。