This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:IEC 62368认证

Guru**** 2548280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222356/bq28z610-iec-62368-certification

器件型号:BQ28Z610

您好、专家!

我们正在使用 德州仪器 BMS 开发便携式设备、目前已进入认证阶段。 我们在电池模块中使用 BQ28Z610DRZR、我们需要获得 UL 要求的 IEC-62368证书、以对 我们的产品进行安全认证。 或者您是否也需要 IEC-61508认证?

如果有任何认证可用、您可以帮助我们吗?  

感谢您提供的任何帮助。

B.R.

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    IC 本身没有任何安全等级。 需要将其配置为进行保护。 当与电池安全参数匹配时、该配置将确保产品的安全。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    感谢您的快速回复。

    根据 IEC  62368-1 M.4.2 (充电保障措施)、当其超过电芯制造商规定的最大或最小充电温度时、需要停止充电。 IC 本身可以处理、但如果 IC 本身没有任何认证、则我们的认证机构希望在 BMS 中评估软件。

    我在这里的 E2E 中发现了很多充电器 IC 和电池充电管理 IC 的认证主题。 我 认为这款 IC 也需要一些认证。

    感谢您提供的任何帮助。

    B.R.

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有 bq28z610保护器证书。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    好的、说道。 感谢您的答复。

    B.R.

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    或者、TI 是否已 针对此 BQ28Z610获得 IEC 60730-1认证?

    B.R.

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 TI EVM 上测试我们的监测计符合 IEC61000-4-2 (EMC)标准。 IEC 测试通常是系统级测试、因此它们不能直接适用于单芯片。 我们不测试 IEC 60730-1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    好的、说道。

    感谢您提供的任何帮助。

    B.R.

    大卫