您好、专家!
我们正在使用 德州仪器 BMS 开发便携式设备、目前已进入认证阶段。 我们在电池模块中使用 BQ28Z610DRZR、我们需要获得 UL 要求的 IEC-62368证书、以对 我们的产品进行安全认证。 或者您是否也需要 IEC-61508认证?
如果有任何认证可用、您可以帮助我们吗?
感谢您提供的任何帮助。
B.R.
大卫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Shirish:
感谢您的快速回复。
根据 IEC 62368-1 M.4.2 (充电保障措施)、当其超过电芯制造商规定的最大或最小充电温度时、需要停止充电。 IC 本身可以处理、但如果 IC 本身没有任何认证、则我们的认证机构希望在 BMS 中评估软件。
我在这里的 E2E 中发现了很多充电器 IC 和电池充电管理 IC 的认证主题。 我 认为这款 IC 也需要一些认证。
感谢您提供的任何帮助。
B.R.
大卫