This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02:布局审查

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223849/tps62a02-layout-review

器件型号:TPS62A02

大家好、

大家好。

我们  布局电路板文件中使用了 TPS6A02 LDO。 我已经附上了板级配置文件和原理图的图像。 请检查布局并与我们分享您的反馈。

我们使用的 PCB 包含12层:

IC -放在顶部

第2、4、9和11层是地线、

谢谢。此

致、 - Teja.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teja:

    感谢您使用 E2E、

    原理图和布局看起来没有问题。

    [报价 userid="551913" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223849/tps62a02-layout-review ]我们使用的是 TPS6A02  LDO [/报价]

    请注意、TPS62A02是降压转换器。

    采用 SOT-563封装的2.5V 至5.5V 输入、2A 高效降压转换器

    谢谢。此致、

    Moheddin。