主题中讨论的其他器件: 鳄鱼夹、 TPS565247
大家好、我正尝试使用 TPS565242将12V 电池降压至5V、但出现过大的纹波和噪声。
我想知道是否有人能帮助我至少将纹波消除到5%以内?
我在 PCB 上做了一个小型设计、以基于 WEBENCH 设计器进行测试、该设计器模拟了大约12mV 的纹波。
电路图:

PCB:

我使用提供12V 电压的直流实验室电源测试了设计、并使用 万用表检查了5V 输出。
万用表读数为~5.1V、但使用振荡器进行检查、发现明显的纹波和噪声。
我曾尝试在试验电路板上使用一些不同的电容倍增器和 LPF RC 电路、其中我使用了一些器件、但总是下降过多电压、因为我想要5V 输出电源轨。
用于减少纹波的电容倍增器之后的输出趋向于提供接近3V 的功率。
我使用 N MOSFET 和 NPN BJT 进行了测试、还测试了一个达林顿对。
如有任何帮助或反馈、我们将不胜感激。
很抱歉、如果我漏掉了一些东西、这是我第一次在 PCB 上进行大型设计、而且我的电气工程设计可能有些粗糙。
谢谢!