主题中讨论的其他器件: LM5122
尊敬的专家:
我的客户正在考虑 TPS43060并有请求。
您能否提供 TI 的 PSpice 参考设计?
下面列出了条件。
——
输入电压:22-26V
输出电压:24V
输出电流:6A
在该设计中、高侧和低侧首选采用 TI 的 FET。
——
在这种情况下、 降压/升压是适用的、但由于成本较高、他们正在考虑升压。
我推荐了 TPS43060和 LM5122、他们选择了成本更低的 TPS43060。
他们明白、当 Vin>Vout 时、它会流经体二极管。
他们希望通过 PSpice 确认电路是否工作。
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致、
真一市