This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:PSpice 参考设计

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220000/tps43060-pspice-reference-design

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件: LM5122

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPS43060并有请求。

您能否提供 TI 的 PSpice 参考设计?

下面列出了条件。

——

输入电压:22-26V

输出电压:24V

输出电流:6A

在该设计中、高侧和低侧首选采用 TI 的 FET。

——

在这种情况下、 降压/升压是适用的、但由于成本较高、他们正在考虑升压。

我推荐了 TPS43060和 LM5122、他们选择了成本更低的 TPS43060。

他们明白、当 Vin>Vout 时、它会流经体二极管。

他们希望通过 PSpice 确认电路是否工作。

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    感谢您支持 TPS43060

    PSpice for TI 中的每个模型还有一个参考设计、可根据所需设置轻松采用。

    这是在 PSpice 中设置设计的最简单方法。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您的答复。

    我可以在文件夹中找到参考设计、您提到了吗?

    https://www.ti.com/lit/tsc /slvm782

    我将与客户分享这个。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    这一个是 TINA

    TI 的 PSpice 是:

    https://www.ti.com/lit/zip/slvm732

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您发送 PSpice 参考设计。

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市