我制造了与参考设计 PMP41009相同的电路并使其正常工作。
我输入350V、但运行不正常。
当我检查 HV 端子时、电压大约是30V、VDD 端子仍然为0V。
有任何可能的因素吗?
リファレンスデザインPMP41009と同じ回路を作成して動作させてみました。
350V入力したのですが、うまく動作しません。
HV端子を確認したところ、30VくらいでVDD端子は0Vのままです。
考えられる要因等ありますでしょうか?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我制造了与参考设计 PMP41009相同的电路并使其正常工作。
我输入350V、但运行不正常。
当我检查 HV 端子时、电压大约是30V、VDD 端子仍然为0V。
有任何可能的因素吗?
リファレンスデザインPMP41009と同じ回路を作成して動作させてみました。
350V入力したのですが、うまく動作しません。
HV端子を確認したところ、30VくらいでVDD端子は0Vのままです。
考えられる要因等ありますでしょうか?
在更换 IC 时、HV 和 VDD 端子的数量增加了。
安装过程中可能会施加应力、并且内部的导线可能会断开。
另一方面、由于 VDD 引脚出现电流波动、可能无法启动。
是否有需要检查的要点或对策?
下面附上测得的波形以供参考。 (CH1:VDD 引脚、CH2:HV 引脚)
ICを交換したところ、HV端子およびVDD端子の上昇がみられました。
おそれく実装する際に、るストレスをかけてしまい内部で断線させてしまった可能性があります。
一方で、VDD端子が上下しているため、起動に失敗している可能性があります。
確認箇所や対策方法はありますか?
参考までに測定した波形を添付します。(CH1:VDD端子、CH2:HV端子)
我在您提到的条件下测量了波形。
・将上 MOSFET 漏极短接到源极、并移除相关元件
・输入电压=250V 直流
・μ A 空载
・频带限制:20MHz
通道1:VDD 至 PNG、10V/div
CH2:Q2-DRAIN 至 PNG、200V/div
CH3:CS 至 PNG、200mV/div、500mV/div
通道4:+14V 至 SGND、10V/div
我看了一下故障排除。
有一个关于 CS 短路(1.5V)保护的说明在第2.6章中。
毕竟、CS 端子的保护导致了此问题?
https://www.ti.com/jp/lit/an/slua783/slua783.pdf?ts = 1681869753377&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fja-jp%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Dja-JP%2526searchTerm%253Dslua783%2526nr%253D58
纠正波形的测量条件。
我将680pF 与电阻器750Ω 并联安装、 C18尚未实施。
在以下条件下测量了连接的波形。
680pF 与750Ω 电阻器并联安装
输入电压=250V 直流
频带限制:20MHz
CH1:VDD 到 PNG
CH2:Q2-DRAIN 至 PNG
CH3:CS 至 PNG、200mV/div、500mV/div
CH4:Q2-GATE 至 PNG
您能告诉我之前和之后的问题是什么吗?



将680pF 安装在 C18上后、VDD 引脚会振荡、输出不稳定。
请勿将电容器与 R30并联。 电流检测 波形噪声过大、 根本原因应该是布局不佳、您能否使用 PMP41009 PCB 文件构建电路板? 您可以通过以下链接下载光绘文件和 Altium Designer 格式 PCB。
https://www.ti.com/tool/PMP41009