This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41009:关于 UCC28740的操作

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP41009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211949/pmp41009-about-the-operation-of-ucc28740

器件型号:PMP41009
我制造了与参考设计 PMP41009相同的电路并使其正常工作。 
我输入350V、但运行不正常。
当我检查 HV 端子时、电压大约是30V、VDD 端子仍然为0V。
有任何可能的因素吗?

リファレンスデザインPMP41009と同じ回路を作成して動作させてみました。
350V入力したのですが、うまく動作しません。
HV端子を確認したところ、30VくらいでVDD端子は0Vのままです。
考えられる要因等ありますでしょうか?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在更换 IC 时、HV 和 VDD 端子的数量增加了。

    安装过程中可能会施加应力、并且内部的导线可能会断开。

    另一方面、由于 VDD 引脚出现电流波动、可能无法启动。

    是否有需要检查的要点或对策?

    下面附上测得的波形以供参考。 (CH1:VDD 引脚、CH2:HV 引脚)

    ICを交換したところ、HV端子およびVDD端子の上昇がみられました。

    おそれく実装する際に、るストレスをかけてしまい内部で断線させてしまった可能性があります。

    一方で、VDD端子が上下しているため、起動に失敗している可能性があります。

    確認箇所や対策方法はありますか?

    参考までに測定した波形を添付します。(CH1:VDD端子、CH2:HV端子)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享一下变压器规格吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 CH2测试 Q2漏极到 GND 的波形、为 VDD 保留 CH1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    变压器的规格如下。
    ・初级绕组:80匝
    ・次级绕组:5匝
    ・辅助绕组:5匝
    ・L 值(初级绕组):1.6mH 

    -------------------------------------------------------
    トランスの仕様ですが以下の通りです。
    ・1次巻線:80ターン
    ・2次巻線:5ターン
    ・補助巻線:5ターン
    ・L値(1次巻線 μ H):1.6mH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经附上了已确认的波形。

    Waveform① CH1:VDD (10V/div)、CH2:Q2漏极到 GND (100V/div)、1s/div、Vin=350V、无负载

    Waveform② CH1:VDD (10V/div)、CH2:Q2漏极到 GND (200V/div)、1s/div、Vin=900V、无负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想问大家一个问题、因为在检查波形时、有一个点是我所担心的。
    即使输入/输出是恒定的、VDD 引脚和 HV 引脚的上升/下降周期也可能不同。 为什么?
    
    CH1:VDD 引脚(10V/div)
    CH2:HV 端子(200V/div)
    CH3:DRV 端子(10V/div)
    CH4:输入电源(TP1-TP2200V/div)
    
    输入电压:900Vdc、输出:无负载 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试图测量您就该问题接触的器件、但该问题无法解决。

    您是否有其他需要检查的要点或对策?

    请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试直接向 VDD 引脚施加电压。
    由于21V 是导通电压、绝对最大额定值为38V、因此
    I 施加了0V 至33V 的电压、但 DRV 引脚保持在0V。
    
    由于没有任何内容输入到 PMP41009电路、因此 HV 引脚处于0V 状态。
    DRV 端子是否存在任何开始移动的条件、例如也对 HV 端子施加电压?
    
    自从我上周向您提问以来、我没有收到您的反馈。 请回复。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能和我分享一下原理图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    变压器虽然不同、但在其他方面与 PMP41009参考电路相同。 
    变压器的规格就像我上周通知的一样。
    此外、还没有图形图、因为它是用有线方式连接在通用板上的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要向 VDD 和 HV 施加电压、只需向 Vin 施加300V 电压即可。 在21V 时放大 VDD 波形、如果有 三个开关周期、则检查 DRV 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 VDD 约为21V 时、我扩大了 DRV 引脚的波形。 
    正如您通知我们的、我们能够确认切换发生了3个或更多周期。
    但是、我不明白 FET 为何无法导通。 请告诉我如何处理。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以测试 MOSFET 漏极到 GND 电压吗? 然后我们可以确认 MOSFET 在开关 周期导通或关断。 另请测试电流感应电阻器的电压。 通道可按如下方式进行设置。 CH1:VDD、CH2:VDS、CH3:VCS、CH4:Vout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉这么晚才回复。
    我检查了您提到的器件的波形。 
    输入 Vin=300Vdc 单通道:VCC 到 PGND 2通道:Q2-DRAIN 到 PGND 3通道:CS 到 PGND 4通道:Vout (+14V 到 SGND、无负载)

    导通并尝试输出。
    但是、它是暂时的并且不稳定的。 
    您能告诉我该怎么做、等等吗?


      


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以将上部 MOSFET 漏极到源极短路、并移除相关元件、将 CH3更改为200mV/div、设置为20M 带宽、250V 输入、以检查波形?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在您提到的条件下测量了波形。 
    ・将上 MOSFET 漏极短接到源极、并移除相关元件
    ・输入电压=250V 直流
    ・μ A 空载
    频带限制:20MHz

    通道1:VDD 至 PNG、10V/div
    CH2:Q2-DRAIN 至 PNG、200V/div
    CH3:CS 至 PNG、200mV/div、500mV/div
    通道4:+14V 至 SGND、10V/div

    我看了一下故障排除。 
    有一个关于 CS 短路(1.5V)保护的说明在第2.6章中。
    毕竟、CS 端子的保护导致了此问题?

    https://www.ti.com/jp/lit/an/slua783/slua783.pdf?ts = 1681869753377&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fja-jp%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Dja-JP%2526searchTerm%253Dslua783%2526nr%253D58






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    变压器的 AE 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AE 值如下所示。 

    AE = 112.8 [mm2]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 电流检测电阻器? 它们与 PMP41009相同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     可以。

    电流检测电阻与 PM41009相同。

    RLC = R30 = 750 Ω

    RCS = R36、R29、R28 = 0.5 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请添加 C18 (PMP41,009,470pF - 1nF)、并测量以下波形。

    CH1:VDD 到 PNG 
    CH2:Q2-DRAIN 至 PNG
    CH3:CS 至 PNG、200mV/div
    CH4:Q2-GATE
    至 PNG
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纠正波形的测量条件。 
    我将680pF 与电阻器750Ω 并联安装、 C18尚未实施。

    输入电压=250V 直流
    频带限制:20MHz
    CH1:VDD 到 PNG 
    CH2:Q2-DRAIN 至 PNG
    CH3:CS 至 PNG、200mV/div、500mV/div
    CH4:Q2-GATE 至 PNG
    您能否告诉我在实施 C18之前和之后的问题是什么? 
      






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纠正波形的测量条件。 
    我将680pF 与电阻器750Ω 并联安装、 C18尚未实施。

    在以下条件下测量了连接的波形。 
    680pF 与750Ω 电阻器并联安装 
    输入电压=250V 直流
    频带限制:20MHz
    CH1:VDD 到 PNG 
    CH2:Q2-DRAIN 至 PNG
    CH3:CS 至 PNG、200mV/div、500mV/div
    CH4:Q2-GATE 至 PNG
    您能告诉我之前和之后的问题是什么吗? 
      







    将680pF 安装在 C18上后、VDD 引脚会振荡、输出不稳定。 
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请勿将电容器与 R30并联。  电流检测 波形噪声过大、 根本原因应该是布局不佳、您能否使用 PMP41009 PCB 文件构建电路板? 您可以通过以下链接下载光绘文件和 Altium Designer 格式 PCB。

    https://www.ti.com/tool/PMP41009

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的答复。 
    当我再次在 C18上安装一个电容器时、可以稳定地输出该电容器。 
    这次、在创建 PCB 板之前、我们将其安装在通用板上并提前进行了确认。 
    因此、在创建 PCB 板时、我们将参考您联系过的材料的布局创建板。 
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的答复。 
    当我再次在 C18上安装一个电容器时、可以稳定地输出该电容器。 
    这次、在创建 PCB 板之前、我们将其安装在通用板上并提前进行了确认。 
    因此、在创建 PCB 板时、我们将参考您联系过的材料的布局创建板。 
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是否得到解决? 我们可以关闭请求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我关闭了 e2e 课程、如果您有更多问题、请创建一个新的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我很晚才回复,因为在日本,这是黄金周的长假。

    对于这个问题、我已经解决了。

    如果我不理解或不想提出问题、我会发布一个新的话题。

    谢谢你。