主题中讨论的其他器件:、 LM5143、 TINA-TI
我使用 LM25149EVM 板时、我将输出电压更改为25.2V (通过更改 R20和 R21)。
EVM 板工作正常、但加载6A 时 L3高温(L3温度> 100℃,环境温度为25℃)。
我将开关频率改为500kHz (把 R13改为42K)、上电时看起来不错、但有噪声声音。
3秒后、电路板关断、Q1和 Q2烧断。
两个问题:
为什么 Q1和 Q2烧断?
我想对 LM25149 环路稳定性(增益裕度和相位裕度)进行仿真、如何进行仿真?