This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149:LM25149更改输出和开关频率

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149, LM25149-Q1, LM5143, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223635/lm25149-lm25149-change-output-and-switching-frequency

器件型号:LM25149
主题中讨论的其他器件:LM5143TINA-TI

我使用 LM25149EVM 板时、我将输出电压更改为25.2V (通过更改 R20和 R21)。

EVM 板工作正常、但加载6A 时 L3高温(L3温度> 100℃,环境温度为25℃)。

我将开关频率改为500kHz (把 R13改为42K)、上电时看起来不错、但有噪声声音。

3秒后、电路板关断、Q1和 Q2烧断。

两个问题:

为什么 Q1和 Q2烧断?

我想对 LM25149 环路稳定性(增益裕度和相位裕度)进行仿真、如何进行仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM25149EVM 可以在2.1MHz 下工作、且 VOUT=5V。 开关频率将影响多个组件参数、例如电感值和环路补偿。  此外、EVM 上输出电容器的耐受电压范围仅为10V。  超过耐受电压可能会损坏输出电压并烧毁芯片和 MOSFET。

    建议您使用官方网站上的计算工具来检查 EVM 板上元件的参数。 链接如下所示。  同时、请注意检查电容器的耐受电压值。  您可以在 LM25149-Q1 EVM 用户指南中找到 EVM 使用的 Bom。  

    https://www.ti.com/tool/LM5149-LM25149DESIGN-CALC 

    此外、如果您想对 LM25149环路稳定性进行仿真、也可以使用计算工具。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个降压元件是否都有计算工具?

    例如 LM5143?

    如果一个降压转换器没有计算工具、该如何仿真它的环路稳定性?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基本上、所有控制器都有计算工具(包括 LM5143)。  数据表中介绍了补偿参数的选择。  客户也可以自行计算。

    您还可以使用 pspice 模型进行环路测试或仿真。 pspice 模型也可以从官方网站下载。 但环路测试部分需要由您自己构建。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否使用 TINA-TI 进行环路仿真?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果官方网站有相应的模型,就可以模拟。 但如果不能、您可能需要自己构建模型。  使用现有的计算工具可能是最方便的方法。 谢谢

    奥罗拉