This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:关于 LM61440-Q1规格的几个小问题。

Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61440-Q1, LM61440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223624/lm61440-q1-a-few-small-questions-about-the-spec-of-lm61440-q1

器件型号:LM61440-Q1
主题中讨论的其他器件: LM61440

嗨、团队,

客户对 LM61440-Q1的规格有几个小问题。

1. LM61440 IC 的工作电压高于3V、初始开启电压为3.95V、对吧?


2.当输入电压低于3V 时,后续级如何输出?
3.客户现在把后级设置为输出3.3V、可以在数据手册中找到这个曲线。 客户想知道低于3V 的后级操作、然后将输出切断几伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    在您的问题中、是的、LM61440的工作电压高于3V。 但 LM61440的导通电压为3.95V。 如果客户需要 LM61440正常工作、则在启动阶段输入电压需要大于3.95V。 之后 如果输入电压大于3V、芯片就会正常工作。

    当输入电压小于3V 时、芯片将不再工作、系统将不再有输出。  当输入电压介于3V 到3.3V 之间时、芯片在压降模式下工作、输出电压随着输入电压的增加而增加。  这个过程中的负载电流越大、输入和输出电压间的差异就越大、这是因为芯片无法以100%的占空比输出。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aurora,

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 现在我要结束本次演示。 谢谢。

    奥罗拉