This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21220:在耐受电压测试后、引脚1引脚2短接至 GND

Guru**** 2502525 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222990/ucc21220-pin1-pin2-are-shorted-to-gnd-after-withstand-voltage-test

器件型号:UCC21220

大家好、

这是 Jerry。

现在我的客户在他们的设计中使用 UCC21220DR、他们发现在经过耐受电压测试后、引脚1和引脚2都短接到引脚4。 其测试条件为将系统的输出连接在一起、然后在输入侧施加4242VDC、5s。  

因此、他们想知道可能是什么原因导致引脚1和引脚2与引脚4短路。

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供测试电路原理图来帮助我直观地展示4242Vdc 的应用情况? 在此测试之前、所有输入引脚通常在外部短接在一起、这应该可以防止它们出现引脚对引脚过压?

    此致、

    肖恩

    P.S。高电压测试的有用文档如下: https://www.ti.com/lit/wp/slyy063/slyy063.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    感谢您的解释、以下是我们客户设计的

    上图是主电源拓扑的原理图、使用 PFC (BOOST)+LLC 拓扑、使用红线绘制了 PFC 的电感和电容。 红色圆圈标出了由 UCC21220驱动的 LLC 初级侧使用的 MOS。 和1、2和3在进行测试时短接在一起、并直接在1上施加4242VDC。

    上图是驱动器电路、DRV_H 和 DRV_L 连接到 MCU、DRV_UP 和 DRV_LS 连接到 MOS 的栅极、如主电源拓扑中所示。 12V 是从220VAC 转换而来的、如下所示。

    如果您有任何其他问题、请随时告知我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    听起来引脚4有一些通向另一个节点的高阻态路径、当施加高压时、该高阻态路径足以在引脚4和引脚1+2+3之间产生过压。

    我认为您需要在应用4242V 之前将引脚4短接至引脚1+2+3。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    感谢您的解释!

    此外、您能指出引脚4的高阻态路径吗、或如何了解高阻态路径吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道它可能在哪里。 可能是几兆欧、仍会在如此高的电压下造成损坏。