This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:SPICE 中是否有针对 TPS23750的参考设计?

Guru**** 2814955 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23750, TPS23750EVM-107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222744/tps23750-is-there-a-reference-design-for-tps23750-in-spice

器件型号:TPS23750

我要查找 TPS23750的 SPICE 参考设计、我下载了 pspice 但找不到参考设计所在的任何文件夹。 TI-PSPICE 使用起来过于困难、不值得花时间来设计、其他制造商为 SPICE 提供了参考设计。


www.ti.com/.../TPS23750

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的联系!

    很抱歉、我们没有用于 TPS23750的公共 PSpice 模型。 您是否需要了解有关 TPS23750的任何特征或我们可以提供的其他方面?

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该如何进行仿真? 发布一个无法仿真的降压转换器似乎真的很奇怪。 我需要知道此电路将产生多少功率以及在哪些组件中产生。 与手算有些困难。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    很遗憾、我们目前没有 针对 TPS23750的公共 PSpice 模型。

    对于 IC 损耗、在100kHz 开关频率下、您可以考虑48V * 1.4mA (对于500k 开关频率、您可以使用48V * 1.75mA)进行粗略估算。

    对于降压转换器功率损耗、 主要的损耗可能是 MOSFET 栅极驱动损耗(与 Ciss  相关)+ MOSFET 开关 损耗(与 Coss 相关)+ MOSFET 导通损耗+电感器磁芯损耗+电感器铜损耗+二极管/理想二极管损耗+电容器的 ESR 损耗

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TPS23750EVM-107的效率测试数据也可能有助于:

    https://www.ti.com/lit/ug/slvu136a/slvu136a.pdf

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但这无法帮助我计算开关时间和选择器件、数据表中也没有选择信息。 TI 确实对这些器件投了球。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    抱歉、是 SPICE 模型。  此处的参考设计报告(TPS23750EVM-107)可能有助于提供粗略的元件选择和效率估算。  

    我知道这不是一个借口、但是 TPS23750 集成了电源接口和 PWM 控制器、这使得它的模型比单个 PMW 控制器 IC 更难构建。。。   

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我现在将关闭该主题。

    抱歉、无法解决缺失的 PSpice 模型问题。 如果您还有其他问题、请回复此主题或打开新主题。

    此致、

    帝昂