This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576HV:IC 损坏'从现场返回

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223101/lm2576hv-damaged-ic-s-coming-back-from-the-field

器件型号:LM2576HV
主题中讨论的其他器件:LM2576

在过去4周内、我们有大约20块电路板返回、并将 LM2576HVS-ADJ IC 熔断、如上图所示。 这是我们在过去10多年一直使用的器件和原理图、没有任何问题。  我目前的理论是、IC 的输入功率超过了72VDC 的限值、但我无法证明现场正在发生什么情况。

我在输出端严重短路、超过了电感器的额定电流、并尝试使 IC 过热、但这些测试都不会导致 IC 出现故障。 在最坏的情况下、预期负载为~0.75A、远低于 LM2576HVS-ADJ 和电感器电流额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您在设计中使用 LM2576、但很遗憾听到您突然遇到问题。 对于损坏的电路板、您是否能够发送更换件、并查看是否同样的损坏行为重复发生?  您从哪里获得 IC?  

    同时、您是否还能提供好电路板的电源布局以及启动/关断波形(VIN、OUT、FB)?

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    24V 电源的布局。

    我将会致力于获得一个信号示波器。

    我没有听说过任何重复故障、但这些故障始终发生在正常运行过程中、而不是启动过程中。

    我不确定我们电路板屋是从哪里获得 IC 的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的答复。 我来看看布局。

    是否可以 从电路板车间(最好是与熔断电路板同批次)测试样本并在稳态下进行测试? 一个设计十年后就开始出现故障是有点奇怪的。  我想问一下、这些故障电路板是已经使用了一段时间、还是新的?

    此致、

    理查德