首先、我想解释一下我们使用的结构。
我们将使用 BQ79718。 我们的电池模块包含16节电池。 每节电池与母线串联。 BMS 由电芯1的负极端子和电芯16的正极端子通过母线供电。 我要测量该汇流条(电池16正极端子)上的压降。 我想通过 BQ79718上的 BB 引脚查看此情况。
当我查看数据表时、BB 引脚的位置是有限的。 您可以在下面的 BB_PIN_LOC 注册表中观察到这一点。 我在这里的问题是 BB 引脚16。 能否将其连接到电池的正极端子? 如果是这种情况、我的硬件配置应该是什么?

如果我无法在所需的结构中使用 BB 引脚、如何找到解决方案。 BB 引脚的作用是什么? 它的目的是什么? 为什么存在位置限制?
如下图所示、BBVC_POSN1、BBVC_POSN2和 BBVC_POSN3寄存器用于什么? 我没有完全理解这一点。 我们的16节电池与小型母线串联在一起。 我应该如何为此配置这些寄存器?

我尝试在下图中解释我们的系统结构。 我通过汇流条从电芯16的正极端子为电路板供电。 这里是接触电阻、汇流条电阻、温度等。出于某种原因、存在压降。
因此、我请您注意 BB 引脚的位置。
等待您的信息共享和解决方案建议。