This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79718-Q1:BQ79718硬件配置支持

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222574/bq79718-q1-bq79718-hardware-configuration-support

器件型号:BQ79718-Q1

首先、我想解释一下我们使用的结构。

我们将使用 BQ79718。 我们的电池模块包含16节电池。 每节电池与母线串联。 BMS 由电芯1的负极端子和电芯16的正极端子通过母线供电。 我要测量该汇流条(电池16正极端子)上的压降。 我想通过 BQ79718上的 BB 引脚查看此情况。

 

当我查看数据表时、BB 引脚的位置是有限的。 您可以在下面的 BB_PIN_LOC 注册表中观察到这一点。 我在这里的问题是 BB 引脚16。 能否将其连接到电池的正极端子? 如果是这种情况、我的硬件配置应该是什么?

如果我无法在所需的结构中使用 BB 引脚、如何找到解决方案。 BB 引脚的作用是什么? 它的目的是什么? 为什么存在位置限制?

 如下图所示、BBVC_POSN1、BBVC_POSN2和 BBVC_POSN3寄存器用于什么? 我没有完全理解这一点。 我们的16节电池与小型母线串联在一起。 我应该如何为此配置这些寄存器?

我尝试在下图中解释我们的系统结构。 我通过汇流条从电芯16的正极端子为电路板供电。 这里是接触电阻、汇流条电阻、温度等。出于某种原因、存在压降。

因此、我请您注意 BB 引脚的位置。

 

等待您的信息共享和解决方案建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa:

    有2种方法可以通过 BB 引脚测量母线电压-或者将母线连接至 GPIO/CB 通道、并使用 VC 引脚测量母线电压。  连接到 BB 引脚时、汇流条必须位于电芯6顶部和电芯9顶部之间。  如果汇流条不在这些选择位置、则应将其连接以占用一个电芯通道、并通过 GPIO 引脚测量其两端的电压。

    作为示例、您提供的图表有一些问题。  首先、请参阅 BQ79718数据表中的第8.3.3.1节、了解可能使用 BB 引脚的母线位置。  此外、请注意、如果您计划将汇流条连接到 GPIO/CB 通道并使用 VC 引脚测量电压、则无法将 μ`汇流条连接到底部通道。

    最后、我可能无法正确地理解您的示意图、但好像您并没有测量接近0V (正常的母线电压)的电压、而是使用 GPIO 引脚或 BB 引脚测量电池组顶部和底部之间的电压差。  请参阅数据表的第7节、以确保符合器件规格。

    我强烈建议通读数据表的第8.3.3节、以更好地了解 BQ79718如何适应汇流条。  在确定寄存器值之前、请确保您具有有效的硬件连接。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    首先、感谢您的反馈。

    实际上、我们所问的是:

    -根据上面分享的图表,你认为硬件是合适的吗? BB 引脚数据表的位置受限。 使用指定位置以外的其他位置是否正确?

    -7. 章节内容已仔细阅读、在施加到引脚 BB 的电压条件下、不存在超出规格的情况。 BB 引脚测量的汇流条是 BMS 和监测板的正电源侧。 目标不是直接测量堆的顶部和底部。  如果未使用 BB 引脚、我们知道指定汇流条的测量方法是借助 GPIO 引脚从下至上取电压差。

    如果您回答下面的问题、我们实际上可以解决一些问题。

    * BB 引脚的用途是什么? 它的目的是什么? 为什么存在位置限制? 在指定位置以外使用它是否正确?

    * BBVC_POSN1、BBVC_POSN2和 BBVC_POSN3寄存器用于什么用途? 我没有完全理解这一点。 我们的16节电池与小型母线串联在一起。 我应该如何为此配置这些记录?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tugay、您好!

    我将关闭该主题、并继续通过电子邮件回复。

    此致!

    安德里亚