This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3526R030:过流信号澄清

Guru**** 2504875 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3526R030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223406/lmg3526r030-over-current-signalling-clarification

器件型号:LMG3526R030

本数据表( www.ti.com/.../snosdg2a.pdf ) 中关于发生过流事件时哪个引脚被拉至低电平的信息相互矛盾。 在图8-5上有一个/OC 信号、然后在图9-1和9-2中、ZVD 引脚标记为 ZVD/OC。 基于这些、我假设 ZVD 引脚用于发出 OC 事件的信号。 但是、8.3.7.4中指出 OC 事件将使/FAULT 引脚保持在低电平、并且未提及 ZVD 引脚。

有人能说明哪个引脚用于发出过流事件信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Szabolcs、

    在 LMG3526R030上、ZVD 引脚仅用于在发生零电压开关时发出信号。 过流故障事件与其他故障事件相结合、并在/FAULT 引脚上报告。

    此致!

    K·沃尔夫