主题中讨论的其他器件:BQ25798、USB2ANY、 BQSTUDIO
您好!
我们要在使用太阳能电池板的充电器中使用 BQ25798。 我们准备了用于测试 IC 的 BQ25798评估板。
但我们无法为电池充电、iBus 和 IBat 电流都是0 mA。 不消耗任何电源电流、并且显示的 ADC 值为0。
所有稳压器参数看起来都良好、并且 CE 引脚也被下拉。
我已经使用1S、2S 电池配置尝试过此方法、存在相同的问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们要在使用太阳能电池板的充电器中使用 BQ25798。 我们准备了用于测试 IC 的 BQ25798评估板。
但我们无法为电池充电、iBus 和 IBat 电流都是0 mA。 不消耗任何电源电流、并且显示的 ADC 值为0。
所有稳压器参数看起来都良好、并且 CE 引脚也被下拉。
我已经使用1S、2S 电池配置尝试过此方法、存在相同的问题。
尊敬的 Chaitanya:
您是否已尝试 https://www.ti.com/lit/pdf/sluucb5?上 EVM 用户指南中建议的测试设置和跳线配置? 您是否连接了模拟电池或带热敏电阻的真实电池? 如果是实际使用的电池热量传感器、则必须移除安装了10k Ω 电阻器来模拟热敏电阻的 EVM 跳线。 什么是 STAT LED 报告(亮起、闪烁或熄灭)? 根据 BQSTUDIO 或 USB2ANY 报告、I2C 状态和故障寄存器是什么?
此致、
杰夫
尊敬的 Jeff:
感谢您的快速回复。
是的、我遵循了跳线配置
2.我试过模拟电池和真实电池。
3.我没有使用热敏电阻。 因此我尚未移除10K 欧姆电阻器。 跳线设置为正常配置
4. STAT LED 指示灯熄灭。
5、两个故障寄存器均无错误、即 REG20 = 0x00、REG21 = 0x00。 所有 I2C 中断标志也为低电平。 我正在 TI_Charger Web GUI 上使用 USB2ANY。
尊敬的 Chaitanya:
跳线配置为为1节电池充电。 四分之一波形应该从零变为您提供的输入电压(5.0V)。 SYS 上的电压至少应该为3.6V、然后在电池电压达到4.2V 时才会升高。 您的输入源电流限制是否足够高? BTW、状态和故障寄存器为 REG0x1B 至 REG0x27。 这些寄存器都是怎样报告的? 最后、如果连接到 VAC1而不是 VAC2、运行是否有任何变化?
此致、
杰夫
尊敬的 Jeff:
是的、在上述设置中、跳线配置为为为 1节电池充电。 四分体波形不会达到5V。 它小于1V。
对于所有电池跳线配置、我在 SYS 和电池上获得3.3V 的电压。
这是 TI Charger GUI 网站上的状态和故障寄存器屏幕截图。 它们都报告0。
即使它被连接至 VAC1、输出也不会发生变化。 我还尝试过跳过 VAC 的 FET、输出仍然没有变化。