This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798EVM:BQ25798EVM

Guru**** 2380900 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, BQ25798, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220694/bq25798evm-bq25798evm

器件型号:BQ25798EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25798、USB2ANY、 BQSTUDIO

您好!

 我们要在使用太阳能电池板的充电器中使用 BQ25798。 我们准备了用于测试 IC 的 BQ25798评估板。  

但我们无法为电池充电、iBus 和 IBat 电流都是0 mA。 不消耗任何电源电流、并且显示的 ADC 值为0。

所有稳压器参数看起来都良好、并且 CE 引脚也被下拉。

我已经使用1S、2S 电池配置尝试过此方法、存在相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    您是否已尝试 https://www.ti.com/lit/pdf/sluucb5?上 EVM 用户指南中建议的测试设置和跳线配置? 您是否连接了模拟电池或带热敏电阻的真实电池?  如果是实际使用的电池热量传感器、则必须移除安装了10k Ω 电阻器来模拟热敏电阻的 EVM 跳线。  什么是 STAT LED 报告(亮起、闪烁或熄灭)?  根据 BQSTUDIO 或 USB2ANY 报告、I2C 状态和故障寄存器是什么?

    此致、
    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的快速回复。

    是的、我遵循了跳线配置

    2.我试过模拟电池和真实电池。

    3.我没有使用热敏电阻。 因此我尚未移除10K 欧姆电阻器。 跳线设置为正常配置

    4. STAT LED 指示灯熄灭。

    5、两个故障寄存器均无错误、即 REG20 = 0x00、REG21 = 0x00。 所有 I2C 中断标志也为低电平。 我正在 TI_Charger Web GUI 上使用 USB2ANY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    施加电源时、该电压是否为 PMID 电压?  SW1或 SW2上是否有四分之一波形?  SYS 和 BAT 上的电压是多少?  您可以上传测试设置的图片吗?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是、PMID 上的电压与5V 电源的电压相同

    SYS 和 BAT 上的电压分别为3.3V 和0V。 未连接电池时。

    是的、SW1和 SW2上会附加图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    跳线配置为为1节电池充电。  四分之一波形应该从零变为您提供的输入电压(5.0V)。  SYS 上的电压至少应该为3.6V、然后在电池电压达到4.2V 时才会升高。 您的输入源电流限制是否足够高?  BTW、状态和故障寄存器为 REG0x1B 至 REG0x27。  这些寄存器都是怎样报告的?  最后、如果连接到 VAC1而不是 VAC2、运行是否有任何变化?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、在上述设置中、跳线配置为为为 1节电池充电。 四分体波形不会达到5V。 它小于1V。  

    对于所有电池跳线配置、我在 SYS 和电池上获得3.3V 的电压。  

    这是 TI Charger GUI 网站上的状态和故障寄存器屏幕截图。 它们都报告0。

    即使它被连接至 VAC1、输出也不会发生变化。 我还尝试过跳过 VAC 的 FET、输出仍然没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    如果您移除了输入电源和电池、然后重新连接到电池上并移除/CE 引脚跳线(JP17)、SW 波形看起来是否正确? \

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们跟着你的针刺,波形仍然看起来不正确。  

    您认为这里的误差是什么? 如果我们购买了一个新的电路板,这将帮助我们更快地评估电路板,Parallely 我们可以调试这一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    IC 必须损坏。  我听说过由于 VBUS 上的热插拔>15V 适配器或 BAT 上的充满电的4S 电池或反向连接电池而导致的高于/低于 ABS 最大电压的振铃所造成的损坏。   我建议购买一个新的电路板。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的确认。 请告诉我使用电路板时的任何其他预防措施