This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050平滑配置

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220631/bq4050-bq4050-smooth-config

器件型号:BQ4050

您好

我有疑问需要您的帮助。  

BQ4050的 CEDV Smoothing Config 中的参数 EOC Smoothing Current 的具体函数是什么? 我看到它的单位是%、那么如果设置为1%、则意味着最大平滑电流的1%?

如何计算最大 平滑 电流?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    它是用于确定状态平滑所需的收尾电流阈值的设计容量的百分比。

    (EOC Smooth Current * Design Capacity)/10

    除以10就是得到正确的单位、因为它以整数的形式存储、我们需要以0.1%为单位。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,怀亚特

    感谢你的帮助。

    如果设计容量为1200mA、 EOC 平滑电流为1%、则锥形电流为(1%* 1200mA 内腔/10=EOC 内腔静脉冲强度1.2mA)

    我有一个小小的困惑。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    默认情况下、它设置为0.2%、您可以设置为1%、这是 TRM 中列出的最大值。 因此、当0.001*1200 =电荷电流的12mA 流动时会发生平滑处理。

    如果您需要一个更高的阈值、那么您可以在 BQZ 不允许的情况下使用"Advanced Communication"选项卡手动写入寄存器。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,怀亚特

    感谢你的帮助。

    在实际测试中、 设计容量为1200 mA 3系列锂聚合物电池、充电电流为2A。 当 EOC Smooth 电流充满1%时、充电电流降至900 mA、并设置 Smooth 标志。 这是否意味着触发了平滑处理?

    这是否违反收尾电流阈值?

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    请共享.gg 文件及其测试日志、以便我们进行查看。

    在充电电流为2A 时、在设置为1%时、监测计不应开始使 RSOC 平滑至100%。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,怀亚特

    感谢你的帮助。

    附加了 gg 文件和日志数据。

    e2e.ti.com/.../gongzhuang.gg.csve2e.ti.com/.../smooth.log

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    我回去再次检查固件、我认为 EOC Smooth 电流单位可能存在问题、它不是在1%或0.1%的速率下、而是在10%的增量下。 因此、如果您将1%写入寄存器、它实际上将是阈值设计容量的100%。 需要在 TRM 中调整此值、我认为器件应该是10%的增量、而不是0.1%。

    从日志中也可以看出、在超过 Design Capacity 阈值大约60秒后、将设置 SMOOTH 位。

    此致、

    怀亚特·凯勒