您好
我有疑问需要您的帮助。

BQ4050的 CEDV Smoothing Config 中的参数 EOC Smoothing Current 的具体函数是什么? 我看到它的单位是%、那么如果设置为1%、则意味着最大平滑电流的1%?
如何计算最大 平滑 电流?
正在等待您的回复。
谢谢
星形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,怀亚特
感谢你的帮助。
附加了 gg 文件和日志数据。
e2e.ti.com/.../gongzhuang.gg.csve2e.ti.com/.../smooth.log
正在等待您的回复。
谢谢
星形
您好、Star:
我回去再次检查固件、我认为 EOC Smooth 电流单位可能存在问题、它不是在1%或0.1%的速率下、而是在10%的增量下。 因此、如果您将1%写入寄存器、它实际上将是阈值设计容量的100%。 需要在 TRM 中调整此值、我认为器件应该是10%的增量、而不是0.1%。
从日志中也可以看出、在超过 Design Capacity 阈值大约60秒后、将设置 SMOOTH 位。
此致、
怀亚特·凯勒