This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
第26页的图8-1显示了最简单的远程连接 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps548b28.pdf#page=26。
客户原理图针对多种配置进行了设置。 原理图中的本地和远程术语与数据表中的术语不同。 数据表中的远程部分参考了 VSNS-的用法。 原理图始终使用 VSNS、但会感应负载(远程)附近的输出或 Cout 附近的本地输出
安装 R8和 R11后、R20和 R13将不会。
安装 R20和 R13后、R8和 R11将不会。
当使用 R8和 R11时将使用 C12、而不使用 R20和 R13。 DCAP3需要输出纹波才能稳定运行、C12有助于克服噪声拾取或低纹波。
我不确定 C29的用途。
R8 | R11 | R20 | R13 | C12 | R2 | R1 | r3 | R50 | C4 | C29 | R12 |
远程 KP | 远程 KN | 本地 P | 本地 N | 本地 C | HS fb 电阻器 | LS fb 电阻器 | LS fb 电阻器 | FF 电阻器 | 前馈电容器 | 0.01 μ F | 10欧姆测试频率响应 |
是 | 是 | 使用 R8、R11时未安装 | 使用 R8、R11时未安装 | 交流耦合纹波以帮助实现稳定性 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
使用 R20、R13时未安装 | 使用 R20、R13时未安装 | 是 | 是 | 在本地连接时不需要/不应安装 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
尊敬的 David:
非常感谢您的答复。
在客户的设计中、他们 将遥感连接到 CPU 的片上感应、同时保留具有100欧姆感应电阻器(R13和 R20)的局部感应电阻器、以避免在未安装 CPU 时转换器超出调节范围。 对于 C29、我认为它是旁路电容器。
请帮助检查是否可以。
再次感谢。
此致、
艾林
可以、100欧姆电阻器可以。 它有时被称为针对一个打开的 CPU 套接字的"故障安全"连接。
C29性价比很低、应该没问题。 C29可能会对环路产生轻微影响、因为 R12和 C29会形成 RC 滤波器。
尊敬的 David:
非常感谢您的答复。 我们对 C29还有什么其他建议吗?
此致、
艾林
我从未 在 原理图上的波特电阻器和反馈电阻器之间看到 C29。 我倾向于把它删除。
使用和不使用 C29进行测试、并根据结果进行判断。