This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B28:有关计算工具的问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220685/tps548b28-questions-about-the-calculation-tool

器件型号:TPS548B28

大家好、  

  

我下载了 TPS548B28的计算器。 使用它时、我发现它错过了名为 partData 的工作表。 所以、有些公式不起作用。 您能帮助分享正确的答案吗?

(__LW_AT__F43 F44)

谢谢。

此致。

艾林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单击 黄色栏上的"启用"。

    转到单元格 E42并选择一个选项  

    转至 InputSheet 单击单元格 F1、然后单击"Pull Values from Calculator Sheet"

    单击 Save (保存)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

       非常感谢您的答复。 我还有一个问题:

    我不太了解数据表中的遥感说明。 您能帮助分享遥感连接示例并检查我的设计中的连接是否正确吗?

       

    附件就是我们的设计。 对于遥感、我们要将 R13、R20更改为100 Ω。 请帮助检查我们是否需要进一步更改。

    谢谢。

    此致。

    Ayline2e.ti.com/.../12v_5F00_0p85v_5F00_10p6a_5F00_tps548b28_5F00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     第26页的图8-1显示了最简单的远程连接  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps548b28.pdf#page=26

    客户原理图针对多种配置进行了设置。    原理图中的本地和远程术语与数据表中的术语不同。   数据表中的远程部分参考了 VSNS-的用法。    原理图始终使用 VSNS、但会感应负载(远程)附近的输出或 Cout 附近的本地输出

    安装 R8和 R11后、R20和 R13将不会。

    安装 R20和 R13后、R8和 R11将不会。  

    当使用 R8和 R11时将使用 C12、而不使用 R20和 R13。   DCAP3需要输出纹波才能稳定运行、C12有助于克服噪声拾取或低纹波。

      我不确定 C29的用途。   

    R8   R11 R20 R13 C12 R2 R1 r3 R50 C4 C29 R12
    远程 KP 远程 KN 本地 P 本地 N 本地 C HS fb 电阻器 LS fb 电阻器 LS fb 电阻器 FF 电阻器 前馈电容器 0.01 μ F 10欧姆测试频率响应
    使用 R8、R11时未安装 使用 R8、R11时未安装 交流耦合纹波以帮助实现稳定性  
                           
    使用 R20、R13时未安装 使用 R20、R13时未安装 在本地连接时不需要/不应安装  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

       非常感谢您的答复。

    在客户的设计中、他们 将遥感连接到 CPU 的片上感应、同时保留具有100欧姆感应电阻器(R13和 R20)的局部感应电阻器、以避免在未安装 CPU 时转换器超出调节范围。  对于 C29、我认为它是旁路电容器。

    请帮助检查是否可以。  

    再次感谢。

    此致、

    艾林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、100欧姆电阻器可以。  它有时被称为针对一个打开的 CPU 套接字的"故障安全"连接。    

    C29性价比很低、应该没问题。  C29可能会对环路产生轻微影响、因为 R12和 C29会形成 RC 滤波器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

       非常感谢您的答复。 我们对 C29还有什么其他建议吗?

    此致、

    艾林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从未   在 原理图上的波特电阻器和反馈电阻器之间看到 C29。   我倾向于把它删除。  

    使用和不使用 C29进行测试、并根据结果进行判断。