大家好、
我下载了 TPS548B28的计算器。 使用它时、我发现它错过了名为 partData 的工作表。 所以、有些公式不起作用。 您能帮助分享正确的答案吗?
(__LW_AT__F43 F44)

谢谢。
此致。
艾林
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
第26页的图8-1显示了最简单的远程连接 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps548b28.pdf#page=26。
客户原理图针对多种配置进行了设置。 原理图中的本地和远程术语与数据表中的术语不同。 数据表中的远程部分参考了 VSNS-的用法。 原理图始终使用 VSNS、但会感应负载(远程)附近的输出或 Cout 附近的本地输出
安装 R8和 R11后、R20和 R13将不会。
安装 R20和 R13后、R8和 R11将不会。
当使用 R8和 R11时将使用 C12、而不使用 R20和 R13。 DCAP3需要输出纹波才能稳定运行、C12有助于克服噪声拾取或低纹波。
我不确定 C29的用途。
| R8 | R11 | R20 | R13 | C12 | R2 | R1 | r3 | R50 | C4 | C29 | R12 |
| 远程 KP | 远程 KN | 本地 P | 本地 N | 本地 C | HS fb 电阻器 | LS fb 电阻器 | LS fb 电阻器 | FF 电阻器 | 前馈电容器 | 0.01 μ F | 10欧姆测试频率响应 |
| 是 | 是 | 使用 R8、R11时未安装 | 使用 R8、R11时未安装 | 交流耦合纹波以帮助实现稳定性 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 使用 R20、R13时未安装 | 使用 R20、R13时未安装 | 是 | 是 | 在本地连接时不需要/不应安装 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |