This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:乘法器步进时的振铃

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222823/ucc28070-ringing-at-multiplier-step

器件型号:UCC28070

您好!

我们采用 UCC28070进行设计、该设计工作正常、但有时会表现出强振铃、这很明显是由集成乘法器的一步启动。

下图显示了直流链路电压(黄色)、交流输入电压(绿色)和输入电流(青色)。 当我们在直流链路电压上启动负载阶跃时、UCC28070会通过增加电流来做出非常快速的反应。 但是,在积分乘法中似乎有一个步骤。 电流瞬时变化、可以观察到强振铃。 输入电压为90Vrms。 在使用其它输入电压(例如100Vrms)时、乘法器更加稳定、但仍会出现乘法器阶跃并仍然可以观察到振铃。

振铃的频率约为35kHz。 我们将使用100kHz 的时钟频率。 我们已经更改了电流滤波器和电压滤波器、但35kHz 的振荡频率没有实现任何变化。

我们的 PFC 线圈具有0A 的220µH、最低为10A 的150µH。

不知道导致振荡的原因是什么?

非常感谢、

海因茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heinz、

    感谢您对 UCC28070的查询。

    从波形可以看出、振铃似乎在施加瞬态后才开始出现。 离散步长中的乘法器变化可能会导致不连续、但这在直流输入中更为明显、使用交流输入时应该没有问题。 第二、能否检查 CSA/CSB 介入、看看它们是否超过 PKLMT 设置。 第三、在瞬态条件下、器件也可能是所选的 Rimo 电阻器的功率受限。 最后、还需要确保 CT 不会达到饱和状态。 能否提供有关输入/输出电压和电源规格的更多详细信息以帮助进行调试?  

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您的快速回答!
    CSA/CSB 远低于 PKLMT 阈值。
    我们没有 CT、但具有 OPA 的分流器除外。 我们注意到、UCC28070从 CSA/CSB 注入了一些干扰。 我们必须使放大器的输出阻抗非常低、但这不是问题。
    将 Rimo 从27k 降低到15k,消除了振铃:-),但 DC-Link 电压在高负载下下降了相当多。 在 Rimo 为18kOhm 时、调节正常、振铃消失了。

    我们仍有一个在输入电压为90Vrms 时负载阶跃为0到1200W 的振铃。 但 PFC 汲取的峰值电流约为28A。 我尚未检查、但此时肯定已达到峰值电流。

    Harish、我想您对此有什么想法。 因此,我把线程打开了一天左右。 但我认为这个问题已经解决了。

    再次感谢!

    海因茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heinz、

    谢谢你的答复。

    很高兴知道更换电阻后问题得到了解决。 我将查看这个最新的示波器图、并了解可能是什么原因。 是否已将输入端(大容量电容器)连接到输出端的浪涌电流限制二极管? 我会将此问题标记为已解决、如果您有其他问题、请随时打开此问题。

    此致、

    哈里什