您好!
我们采用 UCC28070进行设计、该设计工作正常、但有时会表现出强振铃、这很明显是由集成乘法器的一步启动。
下图显示了直流链路电压(黄色)、交流输入电压(绿色)和输入电流(青色)。 当我们在直流链路电压上启动负载阶跃时、UCC28070会通过增加电流来做出非常快速的反应。 但是,在积分乘法中似乎有一个步骤。 电流瞬时变化、可以观察到强振铃。 输入电压为90Vrms。 在使用其它输入电压(例如100Vrms)时、乘法器更加稳定、但仍会出现乘法器阶跃并仍然可以观察到振铃。



振铃的频率约为35kHz。 我们将使用100kHz 的时钟频率。 我们已经更改了电流滤波器和电压滤波器、但35kHz 的振荡频率没有实现任何变化。
我们的 PFC 线圈具有0A 的220µH、最低为10A 的150µH。

不知道导致振荡的原因是什么?
非常感谢、
海因茨