This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:FPWM 问题

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223313/lmr43620-q1-fpwm-question

器件型号:LMR43620-Q1

大家好、

我的客户在其设计中使用了 LMR43620Q1。 从我的角度来看、如果我们使用 FPWM、这意味着在我的操作中开关频率将是固定的。

但发现如果我们的负载电流较低(400 -600mA)、FSW 会降低。 这是正常的吗?

尊重,

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    如果客户选择 LMR436209 (如 LMR43620MSC3RPERQ1)的固定频率版本、它们仍可更改芯片的工作方式(PFM 或 FPWM)。  它们可以通过配置 MODE/SYNC 引脚来实现此功能。

    当客户配置此引脚以使芯片在 FPWM 模式下工作时、FSW 将为2.2MHz。  

    根据您之前的说明、客户应将此引脚配置为 PFM 模式、在轻负载下频率会下降。 请要求客户检查 MODE/SYNC 引脚的输入电压。 谢谢。

    奥罗拉