Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00449, BQ76940, BQ76200, TIDA-010030, TIDA-00792, BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ76200、 TIDA-010030、 TIDA-00792、 BQ76930、TIDA-00449
在我通过 BQ76940集成实现的电池管理系统中、我设计了一个通过驱动光耦合器来控制 MOSFET。 此设计可以如图所示进行表示。
该设计是一个适用于10节锂离子电池的 BMS 电路。
从 BQ76940集成的 FET 驱动器引脚(CHG 和 DSG)可以汲取多大的电流?
是否可以通过这些引脚驱动 PC817光耦合器?
我想知道您是否有比图片中所看到的更好的结构建议。