This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940 FET 驱动器引脚- CHG 和 DSG

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00449, BQ76940, BQ76200, TIDA-010030, TIDA-00792, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223148/bq76940-bq76940-fet-driver-pins---chg-and-dsg

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76200TIDA-010030TIDA-00792BQ76930、TIDA-00449

在我通过 BQ76940集成实现的电池管理系统中、我设计了一个通过驱动光耦合器来控制 MOSFET。 此设计可以如图所示进行表示。

该设计是一个适用于10节锂离子电池的 BMS 电路。

从 BQ76940集成的 FET 驱动器引脚(CHG 和 DSG)可以汲取多大的电流?

是否可以通过这些引脚驱动 PC817光耦合器?

我想知道您是否有比图片中所看到的更好的结构建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunus:

    您想使用高侧驱动器吗? 我们拥有使用 BQ76200高侧驱动器的参考设计。 请单击 现已问世 查看参考设计列表。 如果需要高侧驱动器、则可以选择 TIDA-00792和 TIDA-010030。

    高侧 N 沟道 FET 需要电荷泵型驱动器或其他电源来提供高于 FET 源的电压。 BQ76200高侧 N 沟道 FET 驱动器可与 BQ769x0搭配使用、以控制高侧 FET。

    Unknown 说:
    可从 BQ76940集成的 FET 驱动器引脚(CHG 和 DSG)汲取多少电流?


    通常使用多个并联的 FET 来驱动更多电流。 TIDA-010030展示了具有并联 FET 的 BQ76940和 BQ76200高侧 FET 驱动器。  TIDA-00449使用带并联 FET 的 BQ76930。  

    [quote userid="546564" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223148/bq76940-bq76940-fet-driver-pins---chg-and-dsg 是否可以通过这些引脚驱动 PC817光耦合器?[/quot]

    我没有看到它,但我会说是可能的。 您使用光耦合器的具体原因是什么?

    供您参考、 十大设计注意事项 应用手册详细介绍了该器件许多有趣的设计理念。

    此致、
    何塞·库索