您好!
我们 尝试在设计中使用 LM5175通过8-25V 输入产生12V 6A。 我们基本上复制了产品说明书的参考设计(第20页)。 在测试过程中、我检查了开关转换器的怪异行为:
根据输入电压的不同、输出 纹波 会变得非常高、高达600mV。 开关波形也会变得奇怪、开关频率似乎下降到大约60kHz、效率降低。 仅当输入电压与输出电压接近(约为2-3V)时、才会出现此行为。 当输入电压低于10V 或高于15V 时、SW1/SW2和 MOSFET 栅极驱动器上的波形看起来很好。
此经历的行为似乎与此帖子的创建者所经历的行为类似: e2e.ti.com/.../3832674
此外、该开关转换器仅在高达3A 的负载下工作、在较高的负载下以任何输入电压关闭。
我将非常感谢任何类型的帮助。 我在开关转换器设计方面不太有经验、不知道从何处开始调试。
原理图
布局
顶层
底层
测量数据
测量值是在3A 负载下捕获的
VIN = 10V、SW2 (黄色)、VOUT (蓝色)

VIN = 20V、SW1 (黄色)、VOUT (蓝色)

VIN = 12V、SW2 (黄色)、VOUT (蓝色)