This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:短路时的 FET 故障

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222485/tps2492-fet-failure-on-short-circuit

器件型号:TPS2492
主题中讨论的其他器件:TPS1663

对于客户来说、我们正在"智能保险丝"应用中使用 TPS2492PWR。  
99%的情况下、应用运行正常。
我们对24V 进行了输出短路(0R1)测试。

我们注意到输出 FET 在短路时发热并发生故障、电源电压降至3V、电流为7A。
在本例中、FET 会发生故障。
驱动器是 Meanwell 的 LED 类型电源。

在48V 时、我们不会看到 FET 本身发生故障、它会关闭并保持正常。

我们在擦除微控制器并刷写应用程序后对此进行了测试。

你能就这件事提出建议吗? 或者、您是否知道我们需要调整或测量什么?

原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sander、

    感谢您的联系。

    它查看在较低 Vin 时发生的故障。 您是否可以将 UVLO 阈值降至10V 并在 Vin=24V 下再次执行相同的测试?

    最终产品是什么。

    顺便说一下、我们拥有满足您要求的集成解决方案 TPS1663。 它集成了过热方案、以确保 FET 保护。

    此致  

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将尝试该方法、谢谢。
    最终产品是用于 LED 照明的智能保险丝。

    此致、

    砂光机