请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR33640 主题中讨论的其他器件:LMR51440
大家好、我需要构建一个输入电压为14.4V、可变输出为3V 到13.5V 3A 左右的降压解决方案。
我想使用 LMR33640ADDAR、因为其成本很低、而且具有同步... 是否有任何人有稳定的 L-C 价值解决方案可供使用或有任何帮助?
对于此解决方案、此 IC 是可以的?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.