This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640:可变降压输出

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219502/lmr33640-variable-buck-output

器件型号:LMR33640
主题中讨论的其他器件:LMR51440

大家好、我需要构建一个输入电压为14.4V、可变输出为3V 到13.5V 3A 左右的降压解决方案。
我想使用 LMR33640ADDAR、因为其成本很低、而且具有同步... 是否有任何人有稳定的 L-C 价值解决方案可供使用或有任何帮助?
对于此解决方案、此 IC 是可以的?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 PB、

     您的设计中的 Fsw 是多少?

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1MHz、但如有必要、我可以将芯片更改为400kHz 版本... 
    我现在看到 DigiKey 或 mouser 中没有找到任何版本...这是另一个问题... 

    你还有我可以使用的其他类似模型吗?

    非常感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 PB、

    Q1: 14.4V 输入电压和3V 至13.5V 3A 左右的可变输出没有问题。 如果您的 FSW  选择了1MHz、 您可以参考以下 webench 结果:

    Q2:另外一个 可以使用的类似模型是 LMR51440、我认为它可以满足您的应用需求。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢回复...我用 LMR14050SDDAR 更改降压稳压器、因为它的可用性更多...
    我要打开此控制器的另一个问题...

    谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 PB、

    好的、我关闭这个 TT。