尊敬的 TI 团队:
我们最近订购了此评估板(BQ25171 EVM)。 但似乎有几个问题:
插入电路板后、状态 LED 2正在烧录、这意味着存在错误。 按照产品数据表中的说明操作后、问题未解决。 此外、数据表提到的'D3'似乎并不存在于 EVM 上。
在花时间解决这个问题后、我尝试将 TS 更改为可调节、然后我对其进行了调节、LED 将状态2切换到状态1。 如果我是正确的、这将指示它正在充电。
但有一个问题、当状态 LED 2在燃烧时、器件仍在为电池(锂离子)充电。 情况是否如此?
此外、当状态 LED 1正在刻录时、没有错误、电池应重新充电。 但不是如此、相反、电流为0A (电源电流应为1A、充电器默认电流为400mA)。
我在此评估板中缺少什么、因为我无法使其正常工作。
此致、
A·塔纳
SODAQ