This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171EVM:未按预期工作

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222113/bq25171evm-not-working-as-expected

器件型号:BQ25171EVM

尊敬的 TI 团队:

我们最近订购了此评估板(BQ25171 EVM)。 但似乎有几个问题:

 

插入电路板后、状态 LED 2正在烧录、这意味着存在错误。 按照产品数据表中的说明操作后、问题未解决。 此外、数据表提到的'D3'似乎并不存在于 EVM 上。  

在花时间解决这个问题后、我尝试将 TS 更改为可调节、然后我对其进行了调节、LED 将状态2切换到状态1。 如果我是正确的、这将指示它正在充电。

 

但有一个问题、当状态 LED 2在燃烧时、器件仍在为电池(锂离子)充电。 情况是否如此?

 

此外、当状态 LED 1正在刻录时、没有错误、电池应重新充电。 但不是如此、相反、电流为0A (电源电流应为1A、充电器默认电流为400mA)。  

 

我在此评估板中缺少什么、因为我无法使其正常工作。

 

此致、

 

A·塔纳

SODAQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Taner Aydin

    仔细检查跳线和开关设置。 特别是 S1、请注意、除了位置4 (4.2V 锂离子电池)、开路位置是电阻器侧全部下降。   

    另请参阅用户指南表2-1、了解锂离子4.2V、400mA 和 TS=10k 的设置。

    BQ25171EVM 页面上提供了一张良好的参考照片、其中显示了开关和跳线设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Taner Aydin

    这种行为听起来奇怪。  

    检查跳线和开关设置后、还需要查看一些其他事项:

    1.) 您是否使用电池或电池仿真器进行测试?

    2.) 不应连接外部 TS (只是为了确保)?

    3.) 什么是电压?  电流限制是否足够高、能够为400mA 供电?

    "此外、数据表提到的'D3'似乎并不存在于 EVM 上。 "-- Bill J --是的,这应该是 STAT2的 D2。 板载无 D3。  将更新下一修订版的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.) 我用一个电池、一个超级电容器进行测试、确切地说就是这样。

    2.) 我没有连接外部 TS

    3.) 我遵循了此报告的数据表、其中规定最低使用5V 电压(我是这么做的)、而我使用1A 的电流(自行选择)

    即使 LED STAT2正在燃烧、充电器也在以稳定的3.8V 电压和600mA 为电容器充电。 一旦超级电容器充满电、两个 STAT LED 不会都处于高电平、而是处于低电平、而不是处于高电平和高电平(这将指示已完成充电)。 二者均为低电平表示电路板 有/有不可恢复的故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了数据表中提供的设置:表2.1出厂跳线设置。 如果我没有被误解,它是相同的设置在图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '即使 LED STAT2正在燃烧、充电器也在以稳定的3.8V 电压和600mA 为电容器充电。' 充电电流应该是400mA,由跳线 JP3和电阻 R16设置。  如果您要为超级电容器充电、电压 应增加到4.2V。

    您看到的 STAT1和 STAT2 LED 行为:

    充电-- LED STAT1 (关),LED STAT2 (开)  --"以稳定的3.8V 和600mA 为电容器充电"

    充电完成-- LED STAT1 (关),LED STAT2 (关) --"超级电容器充满电后"

    在您的测试设置中、充电器和超级电容器之间的输出端是否有电流表?  我们已经看到电流表关闭电阻的问题。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经做了一些实验室测试来复制 STAT1和 STAT2行为。

    充电-- LED STAT1 (关闭)、LED STAT2 (打开)   

    充电完成-- LED STAT1 (关闭),LED STAT2 (关闭)   

    如果输入到输出电压差过低、则充电将停止(暂停)、LED STAT2将关闭。  通过使用降低的 Vin 进行测试、在实验室中证实了这一点。 启动时,LED 指示灯将指示正在充电(LED STAT1 (OFF),LED STAT2 (ON))。  但是、随着 Vout 增大充电电流在达到充满电之前减小和停止、LED 显示 LED STAT1 (关)、LED STAT2 (关)、Vout 低于4.2V、未达到充电完成状态。   

    当您进入此条件时、请检查输入和输出电压。    应使用评估 板上的测试点和 GND 测试点进行测量。

    作为增加 Vin 的测试、装置会重新启动充电。