Other Parts Discussed in Thread: TPS65001, TPS650061
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65001 主题中讨论的其他器件: TPS650061
您好!
我正在尝试将 TPS65001应用到自己的系统。
为了保持与基于 TPS650061设计的现有系统的兼容性、我选择 TPS65001 (封装与 TPS650061相同)。 但是、不需要 SVS 功能、因此我按如下所示配置了电路。

但是、在测试过程中发现了问题。
最初加电时、观察到指定的电压输出、但经过一段时间后、输出电压变得异常、无法正常运行。
我想询问与 SVS 相关的引脚设置是否有任何问题。
谢谢。此致、
相一