This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61098:适用于 TI TPS61098的 PSpice 错误模型

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61098

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218298/tps61098-pspice-for-ti-tps61098-wrong-model

器件型号:TPS61098

您好、团队成员:

我当时正在尝试使用 PSpice for TI 来模拟 TPS61098、似乎模型运行不正常。 我在 SS = 0和 SS = 1的情况下尝试了仿真。

参数 ss 看起来是0或者1。

SS = 0表示无软启动、转换器直接处于稳压状态。

SS = 1表示软启动已启用、仿真需要更长时间。

让我公开一些图片。

这是仿真电路、它等于评估板电路。

用于 TI 的 PSpice

评估板

绿色:来自 VMAIN 的电压  

红色:来自 VSUB 的电压

Yelow:当前在 VMAIN

粉色:VSUB 电流

这是 SS = 0时的输出

这是 SS = 1的输出

输入电压为1.5V (碱性电池)、在这两种情况下、输出都高于或低于1.5V、对于 VMAIN、该电压应为3.3V、对于 VSUB、该电压应为3.0。

"你知道什么?

提前感谢。

Jose。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仿真参数设置是否有错误的可能性? 有时 pspice 不是那么准确、因为模型基于数学。 您始终可以参考基准测试结果。 然后我们可以根据 EVM 讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    如果您有任何其他问题、请通过电子邮件与我联系。