请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61098 您好、团队成员:
我当时正在尝试使用 PSpice for TI 来模拟 TPS61098、似乎模型运行不正常。 我在 SS = 0和 SS = 1的情况下尝试了仿真。
参数 ss 看起来是0或者1。
SS = 0表示无软启动、转换器直接处于稳压状态。
SS = 1表示软启动已启用、仿真需要更长时间。
让我公开一些图片。
这是仿真电路、它等于评估板电路。
用于 TI 的 PSpice

评估板 
绿色:来自 VMAIN 的电压
红色:来自 VSUB 的电压
Yelow:当前在 VMAIN
粉色:VSUB 电流
这是 SS = 0时的输出

这是 SS = 1的输出 
输入电压为1.5V (碱性电池)、在这两种情况下、输出都高于或低于1.5V、对于 VMAIN、该电压应为3.3V、对于 VSUB、该电压应为3.0。
"你知道什么?
提前感谢。
Jose。