请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 大家好、
我们希望将充电器保持在低功耗模式 、以更大限度地降低 Iq。 当此芯片处于低功耗模式时、是否有关于充电的任何问题?
当系统打开时、电池充电器 EN_LWPWR = 0、禁用低功耗模式以使用 ADC 功能。 当系统关闭时、EN_LWPWR = 1、进入低功耗模式。 担心的是、如果在系统处于关闭状态时连接充电器、这意味着电池充电器处于低功耗模式。
在低功耗模式下、电池充电器是否会检测到过压和过流? 该应用目前不使用 PROCHOT。
希望听到您对该方法的任何总体顾虑的想法。
谢谢。
卡梅伦